This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7956:自动模式1通信错误

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/923559/ads7956-auto-mode1-communication-error

器件型号:ADS7956

您好!

很抱歉,我的答复在上一个帖子中被推迟了。
我分享客户情况。

>自动模式1将对已预编程的通道进行采样。 如果未选择任何通道、则此模式将无法正常工作。
>您能否提供有关此问题的更多信息? 器件之前是否在模式1下工作、显示正确的预编程通道
>然后,在没有任何变化的情况下,它停止扫描,只显示通道0?
此现象在直流电机运行时发生。 因此、在该现象发生之前和之后不会更改设置。

>  客户是否从不同的模式切换,而模式1在呼叫时不起作用?
切换到另一种模式很困难、因为它涉及客户的软件更改。
但是、将通过再次发送自动模式1命令来恢复该功能。

>客户的数字通信是否有噪音,可能会干扰预期的通信?
由于设备配置的原因、测量是在跳线拔出的情况下进行的、因此在这种环境下、很容易接收外部噪声。

基于这些、让我提出一个新问题。
重置设置(在上电时返回)的条件是什么?
除了重新启动电源之外、还有什么其他原因会导致 ADC 设置恢复到其初始状态?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、

    我会支持这个问题、因为 Cynthia 已有几天的时间了。  我将审核您的帖子、并尽快返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、

    1. 如果我理解正确:系统在电机接通前工作正常。  一旦电机被打开、此器件被锁定至自动1模式。  是这样吗?

    2. 如果我理解正确:带有数字信号的跳线被从系统中拔出、使其易受噪声影响。  对吧?

    3. 您能在噪音事件期间测量数字信号吗?  我认为、您将会看到噪声耦合产生的显著数字误差。  噪声干扰可被解释为时钟或数据信号、这会使器件内部状态机进入不良状态。  这很可能是您的问题。  现在、我们只需要看看我们是否可以找到一种方法来屏蔽您的电路免受噪声的影响。  

    4. 是否可以用屏蔽线替换跳线?  是用于调试目的的"拔出跳线"。  如果只是几根导线、则屏蔽层在一端接地的屏蔽同轴电缆是最大限度地减少数字信号耦合的好方法。

    5. 根据噪声级别的不同,与数字线路串联的50欧姆电阻可能有助于降低噪声。  50 Ω 电阻与寄生数字 I/O 线路形成一个滤波器、以最大限度地减少噪声尖峰的影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Art-San、

    感谢你的答复。

    1略有不同。
    设置自动模式1并开启电机后、一段时间后会出现仅采集0ch 的现象。
    大约2是正确的。
    感谢您对噪声对策的详细解释。

    考虑到现象1、设置似乎已重置。
    重置设置的可能原因是什么?
    是否在数据表中?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、

    数据表假定您将遵循器件时序要求。  器件可以将噪声事件解释为额外的时钟。  这个额外的时钟将违反时序要求、并且有可能将器件的内部状态机置于一个不良状态。  数据表不能说明违反时序规范的情况、因为根据违反情况、行为可能会有所不同。  希望噪音计量能帮您解决这个问题。  如果您有其他问题、请告诉我。