This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316EVM:输出电压电平的最小允许值

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/923847/tx7316evm-minimum-allowed-values-for-output-voltage-levels

器件型号:TX7316EVM
主题中讨论的其他器件:TX7316

您好!

在 EVM 所含器件的数据表中、显示最小输出电压为+/- 1V。 此规格是否也适用于电路板本身? 最低输出电压是否也是+/-1V?

谢谢你

Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricardo、

    由于器件 TX7316受到选择性披露、我们希望使对话脱机。
    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 ultrasound_tx-support@list.ti.com?