This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J65EVM:ADS52J65EVM 和 TSW14J10EVM HSDC 问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65EVM, ADS52J65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/923587/ads52j65evm-ads52j65evm-and-tsw14j10evm-hsdc-issue

器件型号:ADS52J65EVM
主题中讨论的其他器件:ADS52J65TSW14J10EVM

您好!

我有 ADS52J65EVM、我正在尝试使用 TSW14J10EVM 适配器模块使用 ZC706板捕获数据。 但是、在 HSDC 屏幕的下拉菜单中、在 ADC 选择菜单中、没有 ADS52J65可供选择。

我使用相关位文件和参数对 ZC706和 ADS52J65EVM 进行编程。 在 ZC706板上、L 和 R LED 正在闪烁、但我从未设法使 C LED 闪烁。

HSDC 是否需要 ADS52J65的附加 ini 文件? 如果是、我找不到它。 任何帮助都得到了极大的帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FBE、  

    感谢您使用 TI 的 ADS 器件。 现在、ADS52J65EVM 不支持14J10电路板。 TSW14J56是用于数据采集的官方 EVM。 希望它能帮助您评估 ADS52J65的性能。  

    我们知道您可能需要验证 Xilinx JESD IP。 我们可以进行一些离线讨论。 请发送电子邮件至 mysecuresoftware_medical@list.ti.com

    谢谢!