This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2518:示例 C 代码

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2518, TLA2528, ADS7038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/923345/tla2518-example-c-codes

器件型号:TLA2518
主题中讨论的其他器件: TLA2528ADS7038

您好!

TLA2518的配置是否有任何示例 C 代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、没有示例代码

    BP-ADS7128的 GUI 具有导出寄存器内容和地址的功能。

    当您使用 Booster Pack 时、您可以配置器件、然后导出该配置的寄存器内容。

    ADS7038也即将推出 SPI 版本的 EVM、可以更直接地用于 TLA2528

    此致

    Cynthia