Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04, ADS1219
主题中讨论的其他器件: ADS1219
你(们)好
我的客户端希望使用 ADS122C04实现直流电表。
ADS122C04运行出现问题。
(-)在低电流时正确读取 ADC 原始数据。 (1A ~10A)
然而、在高电流时、ADC 原始数据以非正则值输出。 (11A ~70A)
客户正在寻求解决方案。
请 查看电路图
2.查看配置寄存器
电压测量范围:450V 至550V
电流测量范围:(+) 0.5A 至120A /(-) 0.5A 至120A
配置寄存器