This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:如何估算 AVDD 的电流消耗?

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921564/afe5808a-how-to-estimate-current-consumption-of-avdd

器件型号:AFE5808A

你(们)好

我正在使用 AFE5808A 设计超声波传感器系统。

我发现 AVDD 电流消耗会因输入振幅而增加。

我想知道 AVDD 的最大电流吸收。

请告知您如何估算?

因为我必须为 AFE5808A 设计电源系统。

此致、

Masashi Tateshita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用 AFE5808A 器件。

    是的、我们将研究您有关 AVDD 功耗的问题。

    我们很快就会为您提供帮助。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们假设客户询问 AVDD 3.3V 电流(注意:存在不同的电流、例如 AVDD_5V、AVDD_ADC_1.8V

    它们是分开的。)、请参阅数据表以了解上的所有条件

    AFE5808A 数据表第13页

    这包括一些默认值采样率= 65MSPS、LPF 文件、Vcml=0V、Vout=-1dBFS (ADC 输出几乎为满量程)、

    等等。

    请参阅。 如果客户具有不同的测试条件、

    请告诉我们。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我测量的电流约为 AVDD3.3。

    输入振幅       频率      电流(仅限 AVDD3.3)

    40mVp-p                 500kHz            0.33A

    300mVp-p               500kHz            0.48A

    1Vp-p                      500kHz            0.78A

    1.6Vp-p                   500kHz            0.8A

    所有通道的信号输入相同。

    我使用了 TGC 模式和低噪声模式。

    如何估算高于数值?

    此致、

    Masashi Tateshita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的出色解释和测量。

    是的、我们的系统工程师将很快回答您的问题。

    谢谢!

    祝你度过美好的一天!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen-San、

    感谢您的支持。

    Tateshita 先生的测量基于函数发生器的100%占空比正弦输入信号。

    他正在检查实际应用中可以预期的占空比和 Vpp 量。

    同时、我们是否有 Excel 计算表或类似的东西、可帮助他估算 AVDD 电流?

    他还担心数据表中未提供特定输入信号下的最大 AVDD 3.3V 电流。 它使电源设计具有挑战性。

    实际上、当 TGC 模式下没有信号时、他观察到大约240mA 的电流。

    谢谢、祝您愉快。

    此致、

    Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    非常感谢您为客户提供的出色帮助。

    祝你度过美好的一天!

    此致、