This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-EP:保形涂层工艺

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/922840/ads1258-ep-conformal-coat-process

器件型号:ADS1258-EP

早上好、

我们计划在此部件上应用以下保形涂层流程,您可以验证步骤:

  1. 使用 IPA/DI 水解决方案浸入清洁度测试(这是未密封封装的问题...在 TI PN ADS1258IPHPREP 上应用此问题是否存在问题)
  2. 在85°C 下将 PCBA 烘烤3小时(是否存在工艺热应力增加的问题)
  3. 涂抹适形涂层(喷涂器)–适形涂层材料: ARAA5750 - A/B (LV)…符合 IPC-CC-830C 标准这归类为 UR 型(聚氨酯)…(组件封装兼容)

 您能否验证上述过程是否与 ADS1258IPHPREP 封装技术兼容?

此致、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我将深入探讨这些问题、并向您回复。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我与我们的内部封装和质量团队进行了交谈、他们确认上述流程与 ADS1258IPHPREP 封装技术兼容。

    布莱恩