This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:查找用于测试 ADS7038-Q1的 EVM

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/922960/ads7038-q1-to-find-evm-to-test-ads7038-q1

器件型号:ADS7038-Q1

您好、专家、

工程师希望测试 ADS7038-Q1并要求 EVM 进行测试。

请告知我们是否有 EVM 或相关 EVM 可以测试 ADS7038-Q1。

谢谢

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    电路板已经完成并经过测试、但我们在软件版本上遇到了一些问题。  我们现在的目标是在8月中旬之前公开发布、我们将直接与您联系、看看我们是否可以为您提供一些预发布硬件。