This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:在 ADS1298RECGFE-PDK 和 ADS1298ECGFE-PDK 之间更好

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298RECGFE-PDK, ADS1298ECGFE-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/922433/ads1298recgfe-pdk-which-is-better-between-ads1298recgfe-pdk-and-ads1298ecgfe-pdk

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1298ECGFE-PDK

大家好、

你好。

我们的客户 尝试使用8通道板来获取母体 ECG 信号、并想知道 哪款 ADS1298RECGFE-PDK 和 ADS1298ECGFE-PDK 是更好的购买选项、为什么?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    "R"版本具有呼吸测量等附加功能。 如果用户有兴趣测试此功能、请购买 ADS1298RECGFE-PDK。 否则、PDK 的非"R"版本将正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    只是一个后续问题。 这是否意味着由于额外的呼吸测量功能、"R"型号上的通道1会受到轻微阻碍?

    如果客户不使用此功能、则会对该通道的 ECG 测量产生轻微影响?

    客户正在尝试查看是否最好采用非 R 型号或 R 型号、而不使用额外的功能。

    感谢您的澄清。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    它们应具有相同的性能-无影响。