This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1247:技术咨询

Guru**** 2694645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/922219/ads1247-technical-inquiry

器件型号:ADS1247

您好、先生、

美好的一天!

由于 CLK 引脚未连接到 DGND、如果内部时钟由于噪声而变为外部时钟、
微处理器和 ADC 之间的 I/F 信号(例如 DOUT、DRDY)会发生什么情况?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    希望您一切顺利!  

    如果 CLK 引脚不是 DGND 或外部时钟、连接到什么?

    如果 CLK 引脚悬空、则该解决方案在激活器件的内部振荡器时可能不一致。   

    如果外部时钟被噪声激活、那么我会在数字引脚或锁存上看到错误的结果。 要继续使用内部时钟收集结果、需要对器件进行复位。  

    如数据表中所述:

    9.3.3时钟源器件可以使用内部振荡器或外部时钟。 在上电或复位之前、将 CLK 引脚连接到 DGND 以激活内部振荡器。 将一个外部时钟连接至 CLK 引脚可随时禁用内部振荡器、器件随后在外部时钟上运行。 器件切换到外部时钟后、如果不循环供电或复位器件、则无法将其切换回内部振荡器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢