This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8750:不使用 HART 终端时、是否应将其直接连接到 GND?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/922992/dac8750-should-hart-in-terminal-be-connected-to-gnd-directly-when-the-terminal-is-not-used

器件型号:DAC8750

 大家好、

 我的一位客户正在评估 DAC8750以将 AD5420替换为器件。

 对于评估、他们有以下问题。

 请给我回复。

 问:HART 输入端子应直接连接到 GND 还是开路 正常、因为 AD5420没有 HART 输入端子。

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakai San、

    我建议您将 HART 引脚与 GND 进行交流耦合、正如我们在 EMC/EMI 增强型参考设计(https://www.ti.com/tool/TIPD153)中所演示的那样、但这不一定是必需的。 这只是防止 HART 输入高阻抗输入节点可能允许将 EMC/EMI 源耦合到输出中的最佳建议。

    这是一个保守的、不必要的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kevin:

     非常感谢您的回复。

     您的回复对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。