This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:将模拟正弦作为输入后,可看到噪声而不是正弦波

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/923154/adc12dj3200evm-after-giving-analog-sine-as-a-input-seeing-noise-instead-of-sine-wave

器件型号:ADC12DJ3200EVM

您好!

 我正在使用 AD12DJ3200和 Microsemi Polarfire FPGA 进行互操作性测试。 我已经为 JMODE2配置了 ADC。 我将 JESD 测试模式设置为正常运行(默认),提供模拟输入1Vpp,1MHz 正弦波。 但我观察的是噪声、而不是正弦波。 在 ADC GUI 中、我只是设置 FS =1250Mhz、时钟源是板载的、JMODE 是 JMODE2。 此设置是否足够或我是否需要在 ADC GUI 中进行任何其他设置?

我检查了 ADC 寄存器状态(208),链路已启动,PLL 已锁定。 甚至我也尝试过其他测试模式、如斜坡测试模式和传输模式。 这些模式工作正常。 当我从函数发生器而不是正弦波提供模拟输入时、我会看到噪声。 请提供建议以继续。

是否缺少任何配置设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    JMODE2为双通道模式能否确保将模拟输入应用于正确的通道?

    2.当您将测试图形模式从斜坡更改为正常模式时,是否可以在   进行更改之前确认您正在禁用 JESD 块启用并在更改后启用它?

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!    

     感谢您的回复。  

     JMODE2为双通道模式能否确保将模拟输入应用于正确的通道?

     我已将来自函数发生器的电缆连接到 ADC 的 VINA (单端输入)。

    2.当您将测试图形模式从斜坡更改为正常模式时,是否可以在   进行更改之前确认您正在禁用 JESD 块启用并在更改后启用它?

    是的。 我将禁用 JESD 块使能、然后更改测试模式并再次启用它。

     

    谢谢

    Deepak