This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122U04:ADS122U04和 ADS1220之间的差异?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS122U04, ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/922974/ads122u04-difference-between-ads122u04-and-ads1220

器件型号:ADS122U04
主题中讨论的其他器件:ADS1220、 ADS122C04

您好、专家、

您能帮助澄清 ADS122U04和 ADS1220之间的区别吗?

数字接口是唯一的区别吗? (ADS122U04 UART、ADS1220 SPI)? 如果不是、ADS122U04中的任何其他升级规范都不是 ADS1220?

谢谢!

Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    主要区别在于数字接口、但也有一些其他差异。  ADS122U04不提供外部时钟、但具有外部复位引脚。  ADS1220具有一个低侧开关、可用于需要中断传感器激励的应用(例如桥式传感器)。  ADS122U04没有低侧开关。

    器件之间的一些寄存器选项不同、例如多路复用器设置。  还有一些其他寄存器设置和设置顺序也不同。  ADS122U04中的其他设置包括转换计数器和 CRC 以及其他数据完整性选项。  ADS122U04还具有 GPIO、而 ADS1220不具有 GPIO。

    ADS122U04有几个变化、它们改进了共模输入范围、并消除了 DVDD 电源的上电斜升速率限制。  除此之外、模拟的核心部分是相同的。  除数字通信接口外、ADS122U04和 ADS122C04 (I2C 接口)非常相似。

    此致、

    Bob B