This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC124S085EVM:没有来自 MSP430F5529 LaunchPad 的 SPI 信号

Guru**** 2797535 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, DAC124S085EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920514/dac124s085evm-no-spi-signals-coming-out-from-the-msp430f5529-launchpad

器件型号:DAC124S085EVM
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529

您好!

我正在尝试 使用 MSP430F5529 LaunchPad 测试 DAC124S085EVM。 我遵循 DAC124S085EVM 用户指南、将固件下载到 MSP430、并安装了所需的 USB 驱动程序。 但是、当我在 dac12xSxxx 中进入最后一步并单击"write"时、电路板上不会出现时钟信号。 此外、SYNC 信号始终为高电平、DIN 信号也不存在。 我可能错过这里的任何一步?

谢谢、

最棒的

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否按照 EVM 用户指南第2.3步中的说明更新了驱动程序?

    您是否还下载 了 dac12xsxxx_fw-v0.87.txt 文件 并升级了固件?

    请发布连接到 EVM 的 EVM GUI 的屏幕截图? 在 GUI 中检测到 EVM?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akhilesh、

    是的、我已经完成了上述所有操作。 请检查屏幕截图。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的闪烁屏幕显示未连接设备?

    按下 MSP430 Launchpad 上的 BSL 按钮并使用 USB 电缆连接到 PC;如果检测到、固件升级工具上的文本将从 No device connected (未连接设备)更改为 Found 1 device (找到1个设备)。 5.单击 Upgrade Firmware 按钮对 Launchpad 进行编程。 完成后关闭应用程序。

    此致、

    AK