This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:DAC38J84EVM

Guru**** 2522490 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920088/dac38j84evm-dac38j84evm

器件型号:DAC38J84EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04832LMK04828

尊敬的 Sirs、我已经使用我们 想要使用的手动设置复制了 GUI 上显示的屏幕。 是否可以从您那里收到该设置的更正。 我认为、最好的方法是、当 GUI 和 Eval 都在我面前时、我们将保持联系。你们将能够最好地指导我。

e2e.ti.com/.../DAC3XJ8X_5F00_SETUP.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅龙

    我可以让 LMK VCO 根据您的设置保持稳定、但根据这些值、LMK 无法为 TSW14J56EVM 提供所需的时钟。 这需要十进制除法、而 LMK 无法做到这一点。 有一种可能的解决方法、但您必须将122.88MHz 从 J17更改为134.4MHz。 这是适合您的选择吗?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Jim,感谢您的快速回复。 您能解释一下 Tsw14j56的问题是什么、我无法提供与我提供 DAC 相同的频率、即 lmk 的 VCO 频率。  除以整数?

    我实际上决定了一个频率为122.88 MHz 的输出、因为它与板载 vctxo 相同 、工作正常。

    在我的板上、我将在了解评估板的问题后立即向您发送一个问题、我有一个40MHz vctxo、它将为 lmk04832提供基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅龙

    假设您使用的是 LMF = 841、且 DAC 采样率为2150.4MHz 时、TSW14J56参考时钟需要为268.8MHz。

    TSW14J56参考时钟来自 LMK、LMK 的工作频率为 VCO = 2457.6MHz。 如果把268.8分为2457.6,你得到9.142857.....

    LMK 无法进行此分频、因此无法将基准时钟设置为正确的频率。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。 我正在尝试使用 LMF=222或421,因此 TSW14J56参考时钟仍然是268.8MHz?  您能否解释线路速率(包括 LMF 和内插)与 TSW14J56 参考时钟之间的相关性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅龙

    当 LMF = 421时、串行器/解串器速率为5.376Gbps。 FPGA 参考时钟为 SerDes 速率/ 40 = 134.4MHz。

    当 LMF = 222时、串行器/解串器速率为10.752Gbps。 FPGA 参考时钟为 SerDes 速率/ 40 = 268.8MHz。

    在任一种情况下、LMK VCO 在2457.6MHz 时都无法生成 FPGA 参考时钟。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DAC3XJ8X_5F00_SETUP_5F00_134.4.docx

    根据我的理解、这些是 LMK - DAC 的设置、 您能不能帮助我 进行更好的设置,以便 DAC 处的 PLL 被锁定,而 LMK 处的 VCO 将提供稳定的频率,而不会出现很多杂散和相位噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅龙

    根据 LMK04828数据表、VCO1的范围为2920-3080MHz。 在附件中、您正在尝试将 VCO 设置为3225.6MHz。 对于该器件、这超出范围。 您是否在考虑 LMK04832? 此板未安装此部件。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你  完全是对的。 这是新设置。 您可以看到 DAC PLL 未锁定。 问题可能是由于环路滤波器不足?  

    Thane2e.ti.com/.../4162.DAC3XJ8X_5F00_SETUP_5F00_134.4.docxks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DAC_5F00_PLL_5F00_2150.4MHz.pptxYaron、

    请尝试一下。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jim、他正在工作。