This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ads1299 SNR 和 CMRR

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/922607/ads1299-ads1299-snr-and-cmrr

器件型号:ADS1299

大家好、我想检查一下 -我的 ADS1299设计板中的 SNR 和 CMRR。 对于此任务、我想使用外部器件、但我不知道是哪一个。 模拟外部信号的设备应具有哪种容差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ildar、

    感谢您的发帖。

    测试系统性能的可能性无穷无尽。 一般来说、设备的噪声和失真性能必须优于信号链的预期性能。 我们的团队通常将 Audio Precision (即 AP2700)用于低频应用、在这些应用中、需要100Hz 至10kHz 高保真正弦波来评估精密 ADC 系统。  

    也就是说、您需要验证您的测试设备的性能、并知道它是否能够达到或超过您电路的预期性能目标。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!!