This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC101S051-Q1:数据格式

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC101S051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921036/adc101s051-q1-data-format

器件型号:ADC101S051-Q1
主题中讨论的其他器件:ADC101S051

您好、TI 团队。

我的客户有疑问。

关于数据格式,除了[10个数据位],它将被识别为0,因为它在“图4”中有描述。 数据表中的 ADC101S051串行时序图”和“使用 ADC101S051”。

[10个数据位]以外的值是否可能为1?

如果是,你能告诉我在什么情况下它是1?

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件将始终具有三个前导零和两个滞后零来完成16个 SCLK 帧。  

    您看到了什么不同吗?

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia-San

    感谢您的快速响应。

    很抱歉、我的解释不好。

    是否存在下图中的红色帧为1而不是0的情况?

    如果可以是1、您能告诉我们在什么情况下它可以是1吗?

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    否、对于上述红色方形、器件不会显示1。 它将始终为0。

    如果客户看到1、则不正确。  

    请告诉我、以帮助纠正该问题

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia-San

    感谢您的快速响应。

    这是否意味着红色的帧始终为0,从不为1?

    尚未确认在我的客户环境中、红色框架变为1。

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia-San

    这是一个加法。

    如果它变为1,它是否可以被认为是异常的?

    器件故障或某种异常情况下

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辛蒂亚-圣

    期待收到您的回复。

    如果您需要有关此问题的更多信息、请告诉我。

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji-San、

    这是异常的。  

    您是否会得到数字通信线路的示波器截图? 这将提供可视检查。 这可能是由于计时错误造成的。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia-San

    感谢您的回答。

    我知道0变为1是异常的。

    在我的客户环境中、它看起来是0。

    他们担心0是否变为1。

    如果显示1、我会告诉他们从数字通信线路中获取一个示波器快照。

     

    此致、

    高志林