This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7864:在辐射"3Gy"?环境中使用 ADS7864Y/250G4时是否会出现问题?

Guru**** 2383950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/922690/ads7864-is-the-ads7864y-250g4-part-a-problem-when-used-in-an-environment-of-radiation-3gy

器件型号:ADS7864
您好 TI 支持团队
在辐射"3Gy"环境中使用 ADS7864Y/250G4器件时是否有问题?
如果没有问题、请提供耐辐射评估数据。
谢谢 n 此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件未经过辐射测试。

    TI 器件型号采用标识符来指示其等级。  

    "工业"页面 将提供有关此内容的更多信息。  

    我建议查看-EP 和-SP 指定的器件。  

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。