This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:片载振荡器的外部替代晶体

Guru**** 2997010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/922588/ads1293-alternative-external-crystal-for-on-chip-oscillator

器件型号:ADS1293

您好!

如前几个主题所述、4.096MHz 晶体相对较大、因此不太适合薄型项目。 我正在寻找一种适合的较薄替代参考设计中使用的当前4.096MHz 晶体。 我考虑的所有频率相同的晶振也采用相似尺寸的封装。 数据表概述了芯片可以采用更宽范围的晶体频率、因此我在该范围内扩展了搜索范围。 但是、它还说、改变晶振频率也会影响正弦滤波器的 ODR 和 BW、但我没有发现这实际上是如何缩放的任何迹象。 我有两个问题:

晶振频率的变化将如何缩放正弦滤波器的 ODR 和 BW、对这些变化的敏感性如何?

2.是否有任何您可以推荐的替代晶体(假设频率容差和稳定性相似)?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    从参数表中:

    f_OSC =(1/10)* f_crystal  

    从 7.7改为时序要求

    T_DRDYB =(1/4)* f_OSC、其中 t_DRDYB 为每1/ODR 秒一次。

    了解 ODR 后、您可以使用表8-11根据 R1、R2和 R3的设置估算带宽。  

    我没有任何可选的晶体-我只需确保它们处于3.7MHz 至4.5MHz 的范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您为我清除这个问题、这正是我所要寻找的

    谢谢