This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:ADS8568?接受单极模拟输入信号 μ V

Guru**** 2782515 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/918948/ads8568-can-ads8568-accept-unipolar-analog-input-signal

器件型号:ADS8568

MicPhone 信号的电压范围通常介于0~3.3V 之间。 ADS8568是否可以接受此单极模拟输入信号?因此、HVDD 是否可以连接3.3V、HVSS 是否可以接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    ADS8568需要两对模拟电源电压:AVDD/AVSS 和 HVDD/HVSS。 HVDD / HVSS 电源旨在允许模拟输入接受单端双极信号。 如果您的输入信号范围仅为0 - 3.3V、您可以使用 HVDD = 3.3V 和 HVSS = GND。 有关建议的电源配置、请参阅建议的运行条件表。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复!

    根据 建议运行条件表:5V < HVDD < 16.5V、  -16.5V < HVSS<-5V。 但是、绝对最大额定值表显示:  -0.3V < HVDD < 18V、  -18V < HVSS  <-0.3V。

    如果、我仍然使用 HVDD = 3.3V 且 HVSS = GND。 在这种情况下可能会导致什么问题?

    或者、,我是否可以使用 HVDD =5V 且 HVSS =-5V?它涵盖0 - 3.3V 的范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    将 HVDD/HVSS 电源电压降至3.3V 和0V 可能会导致性能下降。 请遵循表7.3中的准则。

    HVDD/HVSS 电源的+/- 5V 正常。

    此致、