This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235EVM:比率指标参考设置

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, ADS1235EVM, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921662/ads1235evm-ratio-metric-reference-setup

器件型号:ADS1235EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1235UCC27524

您好!

我正在考虑使用比例式基准设置评估套件。 ADS1235通过 REFN0和 REFP0引脚实现了这一点、我们应该能够使用 J2引脚7和8来连接6线负载单元感测线路。 遗憾的是、我在评估套件文档中没有看到任何有关电压基准配置的提及、由于系统使用任意输入、因此建议评估套件使用 ADS1235的内部基准。

由于没有寄存器映射、您能告诉我如何禁用内部参考? 是否有命令?我们是否可以进行其他修改?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    对于 ADS1235EVM、您可以将激励线连接到测试点 AVDD/EXC+和 AVSS/EXC-。  您可以使用 J2引脚7和8将激励检测导线连接到 REFP0和 REFN0。  信号线可以连接到您选择的输入端。

    在 ADS1235EVM GUI 中、您可以为基准设置寄存器设置、如下所示:

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的帮助! 我们使直流电源正常工作,但我现在正在尝试配置交流激励,但无法使其正常工作。 采样软件会显示非常嘈杂的信号或具有无限 ENOB 和 NFB 的平坦线。我已经附上了我的寄存器设置和接线的照片、我想知道您是否有任何关于如何使其正常工作的建议。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    设置交流激励有点棘手。  请注意、对于使用的驱动器芯片、您需要使用同相信号来驱动 UCC27524。  我随附了与用户指南原理图中的设置相对应的注释:

    因此、您需要处于4线制模式、但仅启用 GPIO2和 GPIO3。  查看脚本文件"Enable bridge - external reference w/ac aulation"、将您的寄存器设置与脚本的寄存器设置、尤其是寄存器0x3、0x4和0x5的设置进行比较。

    此致、

    Bob B