This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:未生成所需的斜坡模式

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/922264/tsw1400evm-not-generating-the-required-ramp-pattern

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:ADS5294

你好

我一直在尝试使用 TSW1400evm 测试 ADS5294 8通道80MHz 采样板。

我一直在使用 HSDC 软件来测试我的图形生成。

我已经附上了我所使用的 AD5294软件配置的片段、以及在 TSW1400evm 上获得的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 ADS5294器件。

    尽管我们无法看到您尝试加载的图片、

    请告诉我们、您是否可以收到上列出的相同测试指南行

    ADS5294用户指南(您可以从 TI 网站加载)当您还将其与 TSW1400EVM 连接时?

    如果您甚至无法开始运行并收到错误消息、

    请告诉我们。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果这是首次使用 ADS5294和 TSW1400 EVM 板运行、

    请确保两个的固件均已成功安装(当您运行两个软件时)

    运行时应该没有错误消息)、也请确保

    ADS5294 EVM 板已稳固地连接至 TSW1400 EVM 板。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    让我尝试更好地解释我的问题。 我为 AD5294电路板提供了一个外部时钟 、即20MHz 1Vrms 脉冲信号、以及通道1上的一个输入信号、即5MHz 1Vrms 正弦信号。

    在连接 TSW1400并在时域中捕获信号时、下图是我接收到的内容。  

    对此,

    Manisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的详细回复。

    根据您选择的 ADS5294_2W_14b、

    请尝试以下操作。

    1) 1)首先、请尝试并确认以下内容:

    2)、然后请运行 TSW1400 GUI

    如果仍然不是很好、也请按以下方式尝试更多内容:

    但请逐一尝试(不能同时尝试)。

    希望这能有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另请检查您的输入信号是否已连接到通道1 SMA 连接器。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的

    我的输入连接到通道1 SMA 连接器。

    2.我将发布   我使用过的 AD5294软件的设置  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢!

    请单击:

    "2线 LVDS"按钮两次

    和"14位"按钮两次。

    请尝试!

    谢谢!

    此致、