This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M06:使用肖特基二极管的 ADC 输入保护

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/922790/ads131m06-adc-input-protection-using-schottky-diodes

器件型号:ADS131M06

您好!

我在其中一个项目中使用 ADS131M06。 如果出现故障情况、我希望保护 ADC 输入免受过压影响。  因此、为了钳制过压、我希望遵循一种使用肖特基二极管的常见方法、如图所示。   

但在 ADS131M06IPBS 数据表的8.3.1部分中、给出了"因此、输入和 AGND 之间的并联二极管不能用于钳制过多的负输入电压。" 这是否意味着我无法使用外部肖特基二极管配置(如图所示)来钳制过压?  

 非常感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADLA、


    只要您有一个-1.5V 电源可以提供电流、您获得它的方式就应该是好的。 二极管用于将过压事件中的电流分流到电源。

    第8.3.1节中的文本旨在讨论器件内部的分流二极管。 通常、我们将使用二极管将电流分流到接地端。 但是、对于负电荷泵、内部二极管无法将电流分流到电荷泵电压。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,吴约瑟