This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7946:上电顺序

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921789/ads7946-power-on-sequence

器件型号:ADS7946

您好 TI。

我对加电均衡有疑问。

(1)对于电源的接通顺序(AVDD、DVDD、REF)是否有任何限制?

(2)上电后、为 SCLK 或 CSn 供电需要多长时间?

真诚。

宇祖鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.没有上电顺序。 尽管最好先启动 AVDD、这意味着 DVDD 处于或低于 AVDD。 这也适用于 VREF。  

    2.没有指定时间进行此操作、但在与器件通信之前应先稳定电源轨。 一旦电源稳定、就没有其他时间限制

    此致

    Cynthia