您好!
根据数据表8.4.2 IOUT 的引导配置,我们可以找到 C1电容器(在 Iout-pin 和 GND 之间),该电容器的建议值为0.22uF。
您能告诉我们该电容器的用途吗? 您能否告诉我们如何计算该电容器的值?
作为实际测量结果、当该电容器的值较小时、当输出电流设置为高电平时、误差往往会增大。 我的客户要求解释原因。
谢谢、此致、
M.Hattori。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
根据数据表8.4.2 IOUT 的引导配置,我们可以找到 C1电容器(在 Iout-pin 和 GND 之间),该电容器的建议值为0.22uF。
您能告诉我们该电容器的用途吗? 您能否告诉我们如何计算该电容器的值?
作为实际测量结果、当该电容器的值较小时、当输出电流设置为高电平时、误差往往会增大。 我的客户要求解释原因。
谢谢、此致、
M.Hattori。
您好!
>>客户更改了什么电容值,客户在更改电容时观察到多少误差?
评估结果(4-20mA)如下所示'
案例-1:C1=0.22uF
4mA:Iout= 3.995mA
12mA:Iout=11.982mA
20mA:Iout=19.970mA
案例-2:C1=220pF
4mA:Iout= 3.996mA
12mA:Iout=11.982mA
20mA:Iout=20.078mA (*)
当设置了220pF、20mA 输出时、晶体管栅极电压以80mVpp 振荡、周期为150ns。
"一. 请告诉我们案例2中出现这种现象的原因。
"二. 此外、一般情况下、请告知我们如何决定此电容器值。 剪切并尝试??? 或在办公桌上计算??
请告诉我们。
谢谢、此致、
M.Hattori。
您好!
1.怀疑220pF 不足以稳定外部升压晶体管电路。 观察到的振荡是由于电路的不稳定性造成的。 测量的电流也"关闭"、因为 DMM 在测量导致结果不准确的电流振荡时对其进行平均值计算。
2.通过仿真设计来确定电容器、以确保所有测试用例下的稳定性。 这就是确定0.22uF 的方法。 我还使用22nF 成功测试了器件、但我不建议使用任何小于22nF 的电容器值。
此致、
请