This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:图87中电容器 C1的用途"引导模式配置"

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921950/dac8760-the-purpose-of-capacitor-c1-on-figure-87-boot-mode-configuration

器件型号:DAC8760

您好!

根据数据表8.4.2 IOUT 的引导配置,我们可以找到 C1电容器(在 Iout-pin 和 GND 之间),该电容器的建议值为0.22uF。

您能告诉我们该电容器的用途吗? 您能否告诉我们如何计算该电容器的值?

作为实际测量结果、当该电容器的值较小时、当输出电流设置为高电平时、误差往往会增大。 我的客户要求解释原因。  

谢谢、此致、
 M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    升压晶体管配置中的电容器 C1有两个用途。 首先、它用作 DAC+外部 BJT 电路的更高频率噪声的滤波器。 此外、它还有助于稳定外部升压晶体管电路。

    客户更改了哪个电容器值、客户在电容器更改时观察到了多少误差?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    >>客户更改了什么电容值,客户在更改电容时观察到多少误差?

    评估结果(4-20mA)如下所示'

    案例-1:C1=0.22uF
    4mA:Iout= 3.995mA
    12mA:Iout=11.982mA
    20mA:Iout=19.970mA

    案例-2:C1=220pF
    4mA:Iout= 3.996mA
    12mA:Iout=11.982mA
    20mA:Iout=20.078mA (*)

    当设置了220pF、20mA 输出时、晶体管栅极电压以80mVpp 振荡、周期为150ns。

    "一. 请告诉我们案例2中出现这种现象的原因。

     "二. 此外、一般情况下、请告知我们如何决定此电容器值。   剪切并尝试??? 或在办公桌上计算??

    请告诉我们。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.怀疑220pF 不足以稳定外部升压晶体管电路。 观察到的振荡是由于电路的不稳定性造成的。 测量的电流也"关闭"、因为 DMM 在测量导致结果不准确的电流振荡时对其进行平均值计算。

    2.通过仿真设计来确定电容器、以确保所有测试用例下的稳定性。 这就是确定0.22uF 的方法。 我还使用22nF 成功测试了器件、但我不建议使用任何小于22nF 的电容器值。  

    此致、