This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:ADS1262_SINGLE_END_0-5Vdc

Guru**** 2551390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/922280/ads1262-ads1262_single_ended_0-5vdc

器件型号:ADS1262

您好!

我希望使用 ADS1262来获取10个输入信号、0-5 Vdc:可以使用内部基准还是需要使用外部基准?

如果是、您能帮我提供有关配置的建议吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massimo、

    此 ADC 上的内部电压基准可用于单端输入。 有关连接和配置的详细信息、请参阅10.1.2部分和下面的方框图。

    默认情况下、在 REFMUX 和功率寄存器中选择了内部电压基准、您必须在 INPMUX 寄存器中选择用于转换的输入通道、还必须在 Mode2寄存器中选择数据速率、在 MODE1寄存器中选择数字滤波器、在 MODE0寄存器中选择转换模式(连续或脉冲)、 然后使用 START 控制引脚或 START 命令启动转换。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GoodMorning Dale、非常感谢您的快速响应。

    我们只有5V 直流电源、因此我们想使用第一个正确的配置、以便能够具有0-5V 直流输入范围(仅正值):

    正确吗?

    我们不清楚什么是 AINN 和 AINP。

    在分线板上、我们只有 AIN0-9和 AINCOM。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massimo、

    您可以使用具有2.5V 直流偏置电压的第一个配置或第二个配置。 ADC 正在测量包括 AINx 和 AINCOM 在内的通道之间的电压差。 AINp 是要测量的信号、AINn 是基准输入、例如、可以使用 AIN0作为信号的输入通道、使用 AINCOM 作为接地参考。

    此致、

    戴尔