This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H01:ADC 设计支持

Guru**** 2832235 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS125H01, ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/922581/ads125h01-adc-design-support

器件型号:ADS125H01
主题中讨论的其他器件: ADS1262

你(们)好

我想使用32位 ADC ADS125H01,信号包括60Hz 频率。

遗憾的是、我在 ADS125H01的数据表中发现了50Hz 和60Hz 抑制功能。

是否可以禁用此功能?

有人告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byungtaeg:

    需要说明的一点:ADS125H01是一款24位 ADC、而不是32位 ADC。 ADS1262是我们的32位 ADC、但不提供 ADS125H01等高电压测量功能。 如果您在为应用选择 ADC 时需要帮助、请告诉我。

    Δ-Σ ADC 中的数字滤波器通常是正弦滤波器、其频率响应与下面的两幅图像类似。 这两张图片摘自 ADS125H01数据表。 50/60Hz 抑制是您选择的滤波器的特性、不能真正关闭。 但是、如果您选择更高的数据速率、滤波器带宽将足以测量60Hz 信号。

    如图37所示、Sinc 滤波器在10Hz 时具有其第一个零、在数据速率的整数倍(包括60Hz)具有额外的零、因此频率将被抑制。 请注意、在这种情况下、输出数据速率为10SPS、与第一个空值(10Hz)的位置匹配。

    在图35中、器件以14、400SPS 的速率运行、速度快得多、第一个零速率为14、400Hz。 这远远超出您的目标信号(60Hz)、因此您可以使用14、400数据速率使用此 BW 测量信号。 您可以查看 ADS125H01数据表中的表13、了解每个数据速率和滤波器设置下的滤波器3dB 带宽。 请选择一个大于60 Hz 的频率。 例如、在 sinc 3和数据速率= 400SPS 时、3dB 带宽为105Hz -理论上应该适用于您的系统。

    布莱恩