This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DAC38J84EVM:LMK04828BEVM

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/918998/webench-tools-dac38j84evm-lmk04828bevm

器件型号:DAC38J84EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38J84

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我想在 Xilinx FPGA 的帮助下配置 DAC38J84EVM。

为此、我配置了 DAC 寄存器值、但我需要 LMK 寄存器值、因为当我在 HSDC Pro 和 DAC GUI 的帮助下使用 TSW+DAC 时。

谢谢

Basavakiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过 DAC38j84 EVM 软件生成 DAC 和 LMK 配置:

    在 GUI 的左下方、您可能会看到日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试了给定的测试文件、其中使用了25MHz 的单音  

    当我使用板载时钟时、DAC 输出为25MHz 、但当我使用相同的外部时钟时、DAC 输出为6MHz。

    有人能帮我吗、当我们使用外部时钟到 DDAC 时会发生什么情况?

    以及如何设置 JESD 模式 LMFS=4211?

    谢谢、此致

    Basavakiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在你的另一篇文章中回答了这一问题。 谢谢你。

    -Kang