This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5270:ADC 的输入电路问题

Guru**** 2766595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5270

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/922391/ads5270-problems-with-the-input-circuit-of-adc

器件型号:ADS5270

我们使用 ADS5270设计了 ADC 电路、以接收±10V 范围内的输入电压、如下所示。

函数发生器的输出和 ADS5270测量的值通过 DAC 与示波器进行了比较和测试。

如第一幅图所示、测量值完全处于±6V 范围内、但超出该范围时、噪声如第二幅图所示。

我们想知道、包含运算放大器的输入电路的设计是否存在问题。

还是其他地方有问题?

谢谢100万、

Hyeong-Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    在示波器屏幕截图中的两个波形中、我了解其中一个是信号发生器输出。 另一个是什么? 您是否将 ADS5270数字输出(连接到 FPGA)作为 DAC 的输入并将 DAC 输出连接到示波器通道?

    如果是这种情况、您能否检查 FPGA 中的数字输出以验证 ADC 输出是否正常?

    在您发送的原理图中、仅显示了 IN1P 的电路。 IN1M 是如何连接的? 您也可以分享吗?

    您能否直接探测引脚 IN1P 和 IN1M 上的信号并发送示波器屏幕截图? 因此、我想检查共模电压和峰值电压是否在规格范围内。  

    此致、

    Vijay