This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8332:CFR 重置回0xFFF

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/922470/ads8332-cfr-being-reset-back-to-0xfff

器件型号:ADS8332

您好!

我们将 ADS8332设置为手动模式、以循环和读取全部8个通道。 它可以工作一段时间、但最终 CFR 会重置回0xFFF。 第一轮是事务 N、我们在其中执行转换并读取8个通道中的每个通道(这是有效的)。 下一轮是事务 N+1、我们在其中执行转换并再次读取全部8个通道。 我已经编写了测试代码来将0xC000传输到 ADS8332、以便我们可以查询 CFR。 您可以在事务 N 中看到 CFR 为预期的0x7ED、但在事务 N+1中、CRF 复位回0xFFF。

当从 CRF 读回0xFFF 时、我已经编写代码来切换 I/O 引脚(上图中的示波器触发器)。 我在同一个 I/O 上也有一个示波器触发(黄色、下面)、我测量了复位(绿色、下面)、VA (紫色、下面)和 VBD (蓝色、 以下)行:

您能否提供有关什么会导致 CFR 重置回0xFFF 的见解? 根据 TI 规格表、我发现以下原因、但这些原因似乎都不是:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    欢迎访问 TI E2E 社区!

    不幸的是、您的图像无法实现它。  如果您使用"插入文件"按钮、然后将图像作为*。png 文件上传、它将显示在文本正文中。

    请重新发送图像、我可以仔细查看。

    谢谢!

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用