This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1254:将 ADC 模拟和数字接地连接在一起

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/922010/ads1254-tying-adc-analog-and-digital-ground

器件型号:ADS1254

我一直听说最好将数据转换器的接地端连接到器件下方。  您需要尽可能低的阻抗。  被指定为模拟和数字接地的引脚可能使我们希望它们是部件内部的一个隔离墙、将模拟部分与数字噪声隔离开来、但这是不一样的。  芯片和封装之间的接合线具有非零阻抗。  因此、该器件被设计成数字返回电流流经单独的接合线、因此与模拟电路之间存在单独的引脚。  一旦您进入电路板、这种理论就可以、您将它们连接在一起、实现尽可能好的连接。 您从此处分离接地、尝试防止来自 PCB 布线的数字返回电流在模拟接地上传输。   

ADS1254数据表 有相反的建议:

每个段都应具有自己的接地层、并且它们之间不存在重叠。 AGND 应连接到模拟接地层以及所有其他模拟接地。 请勿将模拟和数字接地层连接到电路板上、而是使用中等信号布线将二者相连

这是否会使接地端之间的任何噪声试图流过 ADC IC?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    请参阅下面的 e2e 文章、其中讨论了精密 ADC 接地和布局的最佳实践。 我们通常建议针对分离的接地平面、而建议使用单个接地平面。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/755516?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue%20grounding

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bryan Lizon86"]

    请参阅下面的 e2e 文章、其中讨论了精密 ADC 接地和布局的最佳实践。 我们通常建议针对分离的接地平面、而建议使用单个接地平面。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/755516?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue%20grounding

    [/报价]

    我很困惑。  ADS1254数据与  编写的数据完全相反。   

    ADS1254数据表: 请勿连接电路板上的模拟和数字接地层、而是使用中等信号布线将两者相连。

    Chris Hall:您必须将模拟和数字接地连接到 ADC 上、而不是 PCB 上的其他位置!

    该数据表还显示了在不同接地情况下进行反复试验。  ADS1254和其他 ADC 之间是否存在任何差异、最好尽可能减小接地引脚之间的 V[串扰]?

    我认为不连接 ADS1254附近接地的想法应该被忽略。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我重新阅读 ADS1254部分中关于接地的内容、并不是很确定它的建议。 正如您所说的、我将忽略该信息、并使用我之前发布的 e2e 线程中提供的信息、该线程讨论的是实心和分离接地层。

    布莱恩