This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1225:自校准。

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921183/ads1225-self-calibration

器件型号:ADS1225

大家好、

我想了解一下自校准。

当我的客户使用自校准时、他们会得到输出数据的差异。
您能否检查它们的波形?





然后、我有关于自校准的一些问题。

1: 自校准不需要输入信号。 那么、它与什么相比较呢?
2. 自校准是否受 Vref 变化的影响?
3.自校准是否接近工厂条件?
4. 是否有频率建议?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    自校准将首先通过对输入应用短路并确定校正偏移的值来调整偏移。  校准的第二部分是向基准的 ADC 输入施加满量程信号、以调整任何增益误差。  电源上的任何噪声、尤其是基准电压都会影响结果。  此外、请记住、转换过程中的噪声会导致不同的结果处于 ADC 噪声级别内。  换言之、高分辨率模式的噪声将低于高速模式、从而实现更精确的校准。

    1: 自校准不需要输入信号。 那么、它与什么相比较呢?  [BOB]这是在内部完成的、方法是对输入进行短路以进行偏移校准、并连接到 Vref 以进行增益校准。
    2. 自校准是否受 Vref 变化的影响?  [BOB]是的、Vref 噪声和漂移会影响结果、尤其是增益校准。
    3.自校准是否接近工厂条件?  [BOB]我不太确定您在这里意味着什么、但通过步骤可以。  使用的基准电压以及是否启用缓冲器存在相关性。  由于将施加满量程输入电压、我会在校准时禁用缓冲器(如果启用)、以避免缓冲器导致的误差。  
    4. 是否有频率建议?  [BOB]在电源达到标称工作电压且基准完全稳定后、应在器件加电后进行自校准。  此外、在任何器件复位后。  加电和复位后进行的任何校准将取决于 ADC 和基准的温度随时间的推移可能漂移的大小。  实际上没有提供指导、因为这取决于部署 ADS1225的系统。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    非常感谢您的回复。

    我了解校准。

    您能告诉我校准的时间吗?
    校准后长时间保持通电状态时、失调电压会在多大程度上发生变化?

    我的客户正在考虑校准时间。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我并不完全清楚你要问什么。  校准的时序意味着什么?  您是否在问校准启动后需要多长时间才能完成?  或者、您是否询问您需要校准的频率?

    偏移和增益将随 ADS1225的工作温度而变化。  这将是系统性能下电气特性表中 ADS1225数据表中指定的温度漂移。  基准漂移导致的增益误差也是如此、这是一个额外的误差。  为了减少误差、您需要发布自校准例程。

    正如我在先前的帖子中提到的、加电后是否需要进行额外校准将取决于系统的温度稳定性。  这是我无法回答的问题。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    非常感谢您的评论。
    我想问您我需要校准的频率。

    我知道我需要校准以减少误差。

     ℃℃、在环境环境中、校准时基准温度是否为40 ̊ C?
    并且、当 ADC 电源打开和关闭时、是否会复位错误?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我理解您的问题、但很难回答您需要校准的频率、因为这将取决于系统的运行条件。  如果我们用人的方式来描述这一点、就像问我您是否应该穿外套?  如何准确地回答此问题?  你在里面还是外面?  是热还是冷?  风还是平静? 有关您的情况的可能问题列表也会不断出现。  系统也是如此、校准需求将取决于系统和工作环境。

    在自校准中获得的校准值存储在易失性存储器中。  这意味着、如果 ADC 的电源关闭、校准值将丢失。  因此、在电源和基准电压稳定时、初始上电后、您应该发出自校准。

    增益校准取决于基准电压源。  如果基准在工作温度范围内存在显著漂移、这将是发出另一个自校准的原因。  但是、再说一次、我无法告诉您应该多久进行一次校准。

    此致、

    Bob B