This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7750:关于稳定时间

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921845/dac7750-about-settling-time

器件型号:DAC7750

大家好、

您能告诉我 DAC7750的稳定时间吗?

数据表中提到了16mA 阶跃到0.1% FSR 条件下的稳定时间。 您能更详细地介绍一下这种情况吗?

2.客户希望了解电流从4mA 变为20mA 并从20mA 变为4mA 时的稳定时间。 请问在这种情况下、稳定时间是多少?

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、DAC 稳定时间通常规定在最终稳定值的 x %以内。 在这种情况下、稳定时间被指定在 DAC 的0.1%FSR 范围内。 这对应于 DAC 从4mA 电流变为最终稳定 DAC 电流(20mA)的16uA 电流所需的时间。

    通常、上升电流阶跃和下降电流阶跃的稳定时间是相同的、因此数据表的电气特性表中只有一个规格的原因。 但是、数据表中也显示了上升和下降阶跃的典型稳定时间图。 请参阅 DAC7750的图43和44。 4-20mA 阶跃后跟20-4mA 阶跃的总设置时间将是指定数据表值的两倍。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    感谢您的快速回答。 我明白了。

    我想再问一个有关 TUE (4mA 至20mA)的问题。

    数据表显示了0.25% FSR。  

    当我使用数据表中的 INL 误差(0.08%)、偏移误差(0.22%)、增益误差(0.2%)计算 TUE 时、最大 TUE 接近0.3%。

    您能告诉我如何在数据表中计算值吗?

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    通过直接测量多个器件的测试参数、在多个测试条件下进行必要的统计分析以及添加必要的保护带来保证数据表中的最小值和最大值、可从实际测试数据中获得数据表规格。  

    对于 DAC7750、每个测试单元直接测量 TUE、而不是使用 INL、增益和偏移误差的总和。 直接测量更准确、不会假设不同测量参数之间存在相关性或缺失。

    此外、您应该注意到、每个参数是单独设置的保护频带、(偏移、增益等)并且从这些参数派生的 TUE 通常会高估器件的最大规格。  

    希望这对您有所帮助!

    此致、