This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在选择数据采集器件时需要帮助

Guru**** 2991980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1675, ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921632/need-assistance-selecting-data-acquisition-parts

主题中讨论的其他器件:ADS1675、 ADS8681

我正在寻找数据采集系统(内置 ADC 和 DSP)

具有以下规格:

24位 ADC 1MSPS

支持数字滤波

您可以建议使用任何器件吗?

谢谢你

Fausto Bartra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fausto、

    您是否需要完整的输入调节放大器、ADC 和 DSP 单器件 ADC+DSP 解决方案? 如果可以接受多器件解决方案、则另一种方法是使用 ADS1675以及合适的 DSP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff:

    最好使用单个器件、您是否有这样的器件?

    谢谢你

    Fausto Bartra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fausto、

    我们没有满足这些要求的器件。 最接近的器件是 ADS8681、它是16位、没有 DSP 滤波器、但它是一个完整的数据 ACQ IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fausto、

    如果我直接通过您的 myTI 电子邮件地址与您联系、可以吗?

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith:

    请执行

    如果您愿意、我可以给您打电话、也可以给我电话416 449 3084

    谢谢你

    高斯图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fausto、

    我刚刚给您发送了一封电子邮件。

    谢谢、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fausto、

    我将关闭该线程。  请随时将新问题发布到论坛。

    谢谢、

    Keith