This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:内部振荡器的漂移

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/922356/ads124s08-drift-of-the-internal-oscillator

器件型号:ADS124S08

大家好、

 ADS124S08内部振荡器的漂移是多少?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我们不在数据表中指定漂移数、因为这通常是通过从温度工作范围的每一端获取一个值并根据变化率除以温度范围来确定漂移来实现的。  对于内部振荡器、这不会提供准确的图像、因此我们在 ADS124S08数据表中包含了振荡器在温度范围内的运行特性图25中的图形。

    此致、

    Bob B