This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90080-Q1:EVM

Guru**** 2522850 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP90080-Q1, ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/922309/lmp90080-q1-evm

器件型号:LMP90080-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1260 Q1

你好。

我们正在寻找适用于电动汽车电池管理系统的 ADC。

我们需要转换4个模拟信号以及来自 PT100传感器的1个信号。

LMP90080-Q1足以满足我们的目标。

请告知:

是否 为此器件提供了评估板?

2.在哪里可以找到此器件数据表中提到的" Webench 传感器 AFE 设计器"应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    此器  件没有评估板、但我们有一个评估板用于 LMP90100EB、它可能与 LMP90080-Q1器件搭配使用。

    https://www.ti.com/tool/LMP90100EB 

    "Webench 传感器 AFE 设计器"在一段时间前就出现了问题。

    客户可能需要考虑的另一个器件是 ADS1260 Q1。 此器件提供 LMP90080-Q1所没有的更高性能和集成基准。