This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8740H:PROFIBUS-PA 的源代码示例

Guru**** 2598925 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8740H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921571/dac8740h-source-code-example-for-profibus-pa

器件型号:DAC8740H

大家好、

我的客户正在使用 DAC8740H、并希望获得 使用 DAC8740H 的 PROFIBUS-PA 源代码示例。 我们是否有可共享的源代码示例?

提前感谢。

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    PROFIBUS-PA 等复杂协议的源代码通常被称为"堆栈"或"数据链路层"(DLL)。 这些是非常复杂的 IP、我们没有在内部进行开发。 相反、我们与完全拥有该 IP 的第三方合作。 如果他们想要与该第三方合作、我们可以离线与您分享详细信息。 否则,我们在法律上不能分享这一例子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    非常感谢您提供此信息。

    MU 客户具有 PROFIBUS-PA 堆栈。 他们主要想使用初始化例程、这是可能的吗?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    假设这种情况确实使用 DAC8740H、与该系列中的任何其他可订购产品相比、UART 接口不需要任何初始化。 该协议不包含任何寄存器配置。 数据表的第19和20页介绍了该序列。

    这些主题是否存在一些我们可以帮助解决的困惑?