请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 您好!
我们在 ADS1299上使用了一个具有2个通道的 ERG 系统。
在连续阻抗测量模式下, 电流源的电流是多少?
例如,来自电源#1的电流是否可以进入通道#2以影响结果?
请参阅随附的图片。
谢谢你 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Stephane、您好!
很高兴听到您的声音!
电流可以通过3种不同的方式返回 AVSS:
您分享的图说明了场景1。 电流将通过同一通道的负引脚返回。 其余通道上的输入引脚将为高阻抗、并且不会有电流流流过该处。
此致、