This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7574:DAC7574IDGSR

Guru**** 2577215 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7574, DAC5574, MSP430F2418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/922351/dac7574-dac7574idgsr

器件型号:DAC7574
主题中讨论的其他器件: DAC5574MSP430F2418

您好!

我是 Marc MACS、

我的设计采用了两种不同的 DAC DAC7574或 DAC5574、两者中只有一种可以安装、我使用 MSP430F2418微控制器与它们进行通信。 我的问题是、是否有某种方法通过 I2C 总线知道电路板上安装的 DAC、DAC7574或 DAC5574?

谢谢您、

Marc

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有任何器件 ID 寄存器可通过 I2C 进行回读和验证。  

    此致、

    AK