This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60501:无法写入数据寄存器

Guru**** 2345690 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC60501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/922300/dac60501-not-able-to-write-into-data-register

器件型号:DAC60501

您好!

将0xFFF 值写入 DAC60501后、读取默认值0x8000。

我们使用的是 Linux I2C 驱动程序、因此 I2C 时序周期一定不会出现问题。

谢谢、

Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否也尝试写入其他寄存器进行检查? 还是只有 DATA_REG 发生这种情况?

    请确认..

    此致、

    AK