This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299数据转换停止

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921063/ads1299-ads1299-data-conversion-stopped

器件型号:ADS1299

您好!
我设计了 PCB 来从 ADS1299获取 EEG 信号。 然后、使用 SPI 接口通过 STM32F4 MCU 访问 ADS1299。 我使用 ADS1299 EEG 评估套件测试了这些代码。

在我的新 PCB 中、我可以读取和写入数据、但在 RDATAC 模式下、我会得到-4194304 8388607-8388608 8388607-8388608-8388608-8388608 8388607-8388608。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilshan:

    有关 SPI 问题的调试帮助、请参阅 BIOS 常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/772058/2855202

    您的 SCLK 速度可能不够快、无法以足够快的速度输出数据、或者 STM 可能难以以足够快的速度进行处理。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我完成了设计、发现 GND 和 VREFP 之间存在短路、使差分放大器饱和。  

    谢谢你。

    此致、

    Dilshan N.