This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:未检索到的电流数据将被保留、并可在切换 START 引脚以重新同步后读取?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921650/ads1262-current-data-which-is-not-retrieved-will-be-preserved-and-can-be-read-after-toggling-start-pin-for-re-synchronization

器件型号:ADS1262

您好~! 请参阅以下逻辑流程。

1. DRDY -->低电平(当前数据就绪)

2. 切换 START 引脚以重新同步

3.读取当前数据(是否可能?)

切换 START 引脚后、是否保留当前数据以及是否可以读取当前数据?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sung ho Cho、

    转换数据必须在下一个/DRDY 下降沿之前被检索、否则数据将被新数据覆盖、并且之前的数据将丢失。 在脉冲模式下、/DRDY 在转换启动时驱动为高电平、而在转换数据就绪时变为低电平。  请注意、如果在下一次转换接近完成时读取数据、则可能会返回旧的或新的转换数据。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    可以直接回答我的问题吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sung ho Cho、

    我在上一次答复中回答了您的问题、并提供了更多信息。 您正在尝试读取下面时序中突出显示的 A 点和 b 点之间的先前数据、因此 可能会返回旧的或新的转换数据、因为新的转换正在进行、并且输出数据缓冲区的某些位已更新为新的转换数据。

    此致、

    戴尔