This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:DAC60508无输出问题

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921786/dac60508-dac60508-no-output-question

器件型号:DAC60508

尊敬的 TI 团队:

   您能否帮助我们检查以下问题以了解是否没有输出? 是否需要其他人设置? 谢谢!

1、配置是根据技术规格的时序完成的

2、按附件方式施:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    由于电源为3.3V、您需要设置 REF-DIV 位以在内部衰减基准。  如果您需要1.25V 的输出、请将 BUFFx-GAIN 设置为1x、如果您需要0至2.5V、则设置为2x。

    您也可以通过读取状态寄存器进行确认。   

    谢谢、

    Paul