This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:需要可靠性数据

Guru**** 2504275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF, ADC12DJ3200, ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920406/adc12dj5200rf-need-reliability-data

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200ADC12J4000

您好!

   我们正在设计中使用 ADC12DJ5200RF。 我们需要此器件的可靠性数据来确定系统的整体平均故障间隔时间。 TI 能否为我们提供此特定 ADC 的 MTBF 和其他可靠性参数? 此外、该系列的所有器件、如 ADC12DJ4000、该数据是否相同? 我们非常感谢您提供的任何帮助。 非常感谢。

此致、

Dhruva  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于器件仍在鉴定测试中、因此目前不能随时获取此信息。  你有目标吗?  我们可以尝试与使用类似工艺技术的类似器件进行相对比较。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RJ、

      非常感谢您的回答。 目前、是否可以获取 ADC12DJ3200相关数据? 稍后、当 ADC12DJ5200RF 和 ADC12DJ4000数据可用时、我们可以再次访问该数据。 再次感谢您。

    此致、

    Dhruva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、'D J5200数据尚不可用、但应与 ADC12DJ3200或 ADC12J4000匹配。  您可以在此站点上找到可靠性数据:

    https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp?OPN=ADC12DJ3200AAV&CPN=&partNumber=ADC12DJ3200AAV#resultstable

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJH、

      非常感谢您向我介绍这些信息。 这很有帮助。 对于 ADC12DJ4000和 ADC12DJ5200、我将等待其数据可用。 我将关闭此问题。

    此致、

    Dhruva