This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:使用 mmwavestudio 在 HSDC 专业版中收集数据

Guru**** 2547730 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, AWR1642, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921570/tsw1400evm-data-gathering-in-hsdc-pro-using-mmwavestudio

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:AWR1642BOOSTAWR1642AWR1243

您好!

我正在使用 TWR1400 (TWR1400、AWR1642BOOST、dev Pack)、当使用 HSCD pro 时、我上传 AWR12xx。 但是、当我在 mmwavestudio 2.1中按 Set Up TSW1400时、HSCD Pro 中的 TSW1400会变为 AWR16xx。这是为什么呢?

我还从 mmwavestudio 文件夹而不是毫米波 DPF 更新了 MSS 和 BSS、这是否会产生差异? 自从使用 AWR1642以来、我已经上传了 xwr16xx、对吗?


[14:14:08] [RadarAPI]:AR1.SelectCaptCaptureDevice ("TSW1400")
[14:14:08] [RadarAPI]:状态:已通过
[14:14:08] [RadarAPI]:AR1.SetupTSW1400 ()
[14:14:29] [RadarAPI]:TSW1400设置完成。
[14:21:02] [RadarAPI]:ar1.StartTsw1400Arm ("C:\\ti\\mmwave_studio:02_01_00_00\\mmWaveStudio\\PostProp\\adc_data.bin")
[14:21:13] [RadarAPI]:MatlabProc 状态:错误编号:1024
[14:21:13] [RadarAPI]:MatlabProc 状态:错误类型:
[14:21:13] [RadarAPI]:TSW1400捕获完成
[14:21:16] [RadarAPI]:ar1.StartFrame ()
[14:21:16] [RadarAPI]:状态:已通过
[14:21:16] 收到帧启动异步事件!
[14:21:18] 收到帧结束异步事件!
[14:21:18] [RadarAPI]:帧结束

这是我按下设置 TSW1400僵尸后的当前日志

有时它会起作用、有时它会起作用

[14:21:18] [RadarAPI]:帧结束
[14:23:02] [RadarAPI]:ar1.StartTsw1400Arm ("C:\\ti\\mmwave_studio:02_01_00_00\\mmWaveStudio\\PostProp\\adc_data.bin")
[14:23:12] [RadarAPI]:TSW1400捕获完成
[14:23:13] [RadarAPI]:ar1.StartFrame ()
[14:23:13] [RadarAPI]:状态:已通过
[14:23:13] 收到帧启动异步事件!
[14:23:14] 帧结束异步事件已接收!
[14:23:14] [RadarAPI]:帧结束
[14:23:26] [RadarAPI]:ar1.StartTsw1400Arm ("C:\\ti\\mmwave_studio:02_01_00_00\\mmWaveStudio\\PostProp\\adc_data.bin")
[14:23:36] [RadarAPI]:TSW1400捕获完成
[14:23:39] [RadarAPI]:ar1.StartFrame ()
[14:23:39] [RadarAPI]:状态:已通过
[14:23:39] 收到帧启动异步事件!
[14:23:40] 收到帧结束异步事件!
[14:23:40] [RadarAPI]:帧结束

非常感谢

尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TSW 设置包括大量电缆。 这可能会导致一些不稳定。

    过去、我们还遇到了 TSW 设置的稳定性问题

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼洛

    由于您使用的是 AWR1642BOOST、请在 HSDC Pro 中使用 AR16XX 配置。

    AWR1243和 AWR1642之间的 LVDS 通道配置不同。

    您似乎在 HSDC Pro 中进行了配置、这会阻止您在 mmWave Studio 中执行其他配置步骤。

    在启动 mmWave Studio 之前、您需要在 HSDC Pro 中成功配置 TSW1400器件。

    此致、
    Kyle