This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:寄存器 DevID

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921611/dac80501-register-devid

器件型号:DAC80501

大家好、

我们收到的消息是、位11-8处的寄存器 DevID 与 寄存器描述不同。 感谢您的即时响应。

下面是查询
"我在访问16位数模转换器 DAC80501Z 的内部寄存器时遇到问题。
我读取0x0115作为寄存器 DevID 的内容。
从数据表中可以看出、这个值应该是多少有点矛盾(请参阅附件)。
请您澄清这一点吗?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    与寄存器的下表相比、数据表本身作为寄存器的第一个位字段似乎存在差异。 请参阅下面的内容。 表内容将与其回读一致。 让我检查一下这个、然后返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经解决了我在软件驱动程序中遇到的问题。
    我现在可以按预期从寄存器0x0115中读取正确的值。
    很高兴知道您也正在修复数据表。

    此票可视为已关闭。

    此致、
    Gabriele