This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:ADS7830的 I2C 超时问题

Guru**** 2815005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921344/ads7830-i2c-timeout-issue-of-ads7830

器件型号:ADS7830

打开系统主板和 MASTER(BMC)电源,想与 ADS7830IPWR 通信并找到数据总线 KEELL,BMC 的超时计时器大约为300ms,因此 BMC 中止此 查询, 我们想知道哪种情况会导致这种症状。(机会很快就会降低、到目前为止、我们发现这种症状发生在早期直流导通时)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一种奇怪的行为、不是预期的。

    在早期 DC 中、您的具体意思是什么?

    为了确保我理解、主器件在等待器件确认后超时、但从未收到确认、这是正确的吗?

    首先要澄清的是、是否存在这种情况的模式或具体情况。 我假设器件有时会正常通信、有时会发生通信错误? 请仔细检查并分享相关情况。

    第二是确保总线上没有其他任何东西可能会保持低电平并中断通信

    此致

    Cynthia