This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8910B:最大瞬时噪声

Guru**** 2930680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921605/ads8910b-maximum-instantaneous-noise-leve

器件型号:ADS8910B

下午好。 现在、我正在考虑使用您的 ADC 来开发我们公司的器件。 在选择 ADC 时、ADC 的最大瞬时噪声级别值至关重要。 ADC 数据表中的哪个参数负责 ADC 的最大瞬时噪声级别? 根据 ADC 的最大瞬时噪声级别、我是指采样的真实值可通过该值进行更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Valeriy 您好!

    ADS8910中的噪声主要由热噪声决定。  数据表中的图20显示了直流直方图;0.65LSB 标准偏差和大约5LSB 峰间值。  对于 Vref=5V 的情况、该噪声等于24.8uVrms 或191uVpp。

    但是、由于这主要是热噪声、因此您可以对读数求平均值以进一步将此噪声降低1/sqrt (N)、其中 N 是平均样本数。

    例如、如果对10个读数求平均值、则峰间噪声将从191uVpp 降低到191/sqrt (10)=60uVpp。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用