This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:如果绕过 PGA、斩波模式可用?

Guru**** 2391165 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920180/ads1262-chop-mode-available-if-pga-is-bypassed

器件型号:ADS1262

您好!

我正在将 ADS1262设计到一个新项目中。  我想利用斩波模式的优势、但由于我计划绕过所有输入的 PGA、我希望确保可以使用该模式。  数据表的第9.4.12节说明了"该器件使用斩波稳定型 PGA 和调制器..."、这是我产生混淆的原因。  这使其听起来像是斩波电路被烘烤到 PGA 本身中。

但是、在本段正下方的图120中、斩波电路被描绘为看起来与 PGA 分离的分立式模块。  此图中未显示旁路开关、因此我不确定它们相对于斩波电路的位置。  在浏览寄存器时、斩波使能似乎与启用 PGA 没有任何相关性、因此我希望我可以按照自己的喜好进行设置。

在继续之前、感谢 TI 的确认。

谢谢、

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试粘贴到图120中失败、因此我将使用不同的方法再次尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI -

    很抱歉、尝试耐心等待、但我的整个项目在此点上挂起。  我真的需要尽快了解我是否可以在该 ADC 中进行设计、如果可能、我希望 TI 的某个人能提供快速解答。

    谢谢、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    PGA 本身包含两个斩波稳定型放大器、可在 PGA 内部提供低输入电压偏移和漂移、请参阅数据表图71中的 PGA 方框图。 但是、斩波模式是一种使用特定控制和开关电路设计的附加结构、用于将整个信号链中的失调电压和温漂降低到非常低的水平、包括 ADC 内核和滤波器产生的误差、该误差不同于内部 PGA 的斩波稳定放大器。

    如果您真的不想使用 ADC 上的内部 PGA、或者您可以将 PGA 的增益设置为1、请参阅下图、了解在不同 PGA 增益配置(旁路、1、2、... 32)下、当斩波模式打开时、失调电压与温度间的关系。 增益越高、失调电压和漂移就越低。

    我对您的职位缺失表示歉意、感谢您的耐心等待。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了 Dale -如果我理解正确、听起来好像有两个独立的斩波块、我很高兴听到我仍然可以启用和使用 PGA 外部的斩波块。

    非常感谢您的回答!  这是一个很大的缓解。

    Josh